This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:访问存储 FBT3S2P 电池上的数据

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632471/bq20z95-access-store-data-on-fbt3s2p-battery

器件型号:BQ20Z95
主题中讨论的其他器件: BQEVSW

您好!

我正在尝试访问 FIMI FBT3S2P 电池(由 BAK 制作)制造数据、但不断收到"读取数据闪存子类电压时出错、代码= 6"。 尽管我能够读取所有标志/状态位... 最终、我将寻找对该电池执行的多个充电周期。 有人能帮我解决这个问题? 我使用的是 EV2300和 bq20z95软件 v.1.50。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vlad、
    您的设备似乎已密封。 您能否发送 bqEVSW 窗口的屏幕截图、以便我验证情况。 您的 SS 和 FAS 标志应该为绿色,表示设备未密封

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回答。 下面是 测试的屏幕截图。 它显示 SS 和 FAS 标志均为红色、因此电池已密封。 如何解除电池密封? 我必须发送的是标准命令还是制造商提供的代码?

    谢谢

    Vlad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,是的,您的设备已密封,FAS 和 SS 标志已设置。 您需要解锁器件并将其置于完全访问模式、以便能够访问数据闪存。

    谢谢
    Onyx