This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:TPS7A4901已损坏、但我们找不到原因

Guru**** 2588125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632770/tps7a49-tps7a4901-is-broken-but-we-canot-find-the-reason

器件型号:TPS7A49

大家好、

我的客户 现在使用的是 TPS7A4901、已经损坏。 原理图和布局如下所示。 我们测试引脚8和引脚1波形。 但它应该具有过压情况。 请帮您检查一下。 谢谢。

引脚8

引脚1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    问题是 Vout 上的峰峰值电压吗? 如果是、您能否提供更放大的示波器捕获? 理想情况下显示振铃频率。 此外、您能否移除负载并尝试查看输出是否稳定-可能有一条通过负载的路径。

    您能否提供有关您提到的过压情况的更多详细信息?

    谢谢!
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David,

    我已经询问了客户的纹波。 但最大电压不会达到数据表的最大值。 它是否可以损坏?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    很抱歉、我仍然对您的问题有点困惑-输入或输出上是否无法达到最大电压?

    戴维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我的意思是、即使输入也有纹波、但不超过36V。 因此它不会损坏器件。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    这不应损坏器件、除非 Vout 在相当长的时间内超过 Vin、否则会导致反向电流损坏。 您的关断波形看起来可能会发生这种情况。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户再次测试了电路板、没有发生任何 werid 现象。 我们是否认为故障只能由过压或高于输入电压的输出电压引起。 谢谢。

    BR

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    这可能会导致问题、尤其是当电压超过绝对值时。 最大 这可能只是一个测量问题、例如接地连接不良或环境噪声。

    此致、
    David