This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54426:电源正常变为低电平时的延迟

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54426, TPS54326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641057/tps54426-delay-when-power-good-goes-low

器件型号:TPS54426
主题中讨论的其他器件: TPS54326

你好。

以下说明位于 SLVSAD6C (TPS54426)第8页的"电源正常"部分。

"如果反馈电压低于目标值的15%、
经过5us 内部延迟后、电源正常信号变为低电平。"

以下说明位于 SLVSA13E (TPS54326)第7页的"电源正常"部分。

"如果反馈电压低于目标值的15%、
在10ms 的内部延迟后、电源正常信号变为低电平。'

请告诉我延迟值为何有很大不同、例如5us 和10ms。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我认为这应该是由拼写错误引起的、两个器件的 UVP 延迟通常应为250us。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    感谢你的答复。

    下面的句子是否正确?

    "如果反馈电压低于目标值的15%、
    在250us 内部延迟后、电源正常信号变为低电平。'

    此致、
    DIE-K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、DICE、我将其与 UVP 保护混用。 关于延迟时间、我在数据表或 EVM 用户指南中找不到波形、我认为延迟时间不应为10ms、我们将应用一个 TPS54326EVM 并在工作台上验证它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    感谢您的支持。

    请在完成 EVM 验证后告诉我结果值。

    此致、
    DIE-K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    骰子、
    请向 Andy 发送电子邮件以获取 EVM 测试结果、我将关闭此轮距。 (也可以打开新线程)
    Andy 电子邮件地址:andy.chen@ti.com