This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:bq20z655-R1化学问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642515/bq20z655-r1-bq20z655-r1-chemistry-issue

器件型号:BQ20Z655-R1

您好 TI 团队,

  根据 bq20z655-R1,我有疑问。

如果我将化学编号交换到已学习的电池、它是否仅更改(OCV、Socki%)表或更改更多内容?

B.R

Alex Burtakov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    如果您更改了 chem ID、则需要执行新的学习周期。 如果您更换电池、您还需要执行新的学习周期。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx 您好,感谢您的回答。

    根据您的答案-->如果更改 chem id,则需要执行新的学习周期。

    在0x21之后、我是否可以在测量仪表上执行学习周期以及与之前的化学成分相比最大误差为-1%的情况? 或者,我应该从学习周期的开始开始开始(当电量计为空时)?


    B.R
    Alexander Burtakov
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    您需要对默认 srec 进行编程(这会将监测计设置回默认设置。)、然后对 chem 新 chem id 进行编程、确保数据闪存并开始学习。 因此、基本上从头开始重新开始。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx 您好,感谢您的回答。

      根据化学 ID,我有最后一个问题。

    1.化学 ID 对监测计算法的贡献仅为 OCV (DOD %) ,或者它还有更多其他任务?

    2. 是否可以在 bq20z655-R1上手动更改 OCV (DOD%)表?

    B.R

    Alexander Burtakov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    化学 ID 不仅仅是一个 OCV 表、其他信息是专有信息。
    2.无法手动更改 OCV。
    此致、
    Swami