This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610RGET_反馈电阻器选择

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628600/bq24610rget_-feedback-resistor-selection

在我们的设计 中、为反馈引脚选择了252K (R1)和36K (R2)分压电阻器、以实现2.1输出电压(电池充电电压:16.8V)。 在测试过程中、我们发现该252K 电阻器中重复出现故障。 这是一个制造缺陷、 电阻器的可用 性也很关键。 根据组件可用性、我们选择了14K (R1)和2K (R2)电阻器。 但在数据表中、应用图显示电阻器在100K 以上的范围内。 因此、所选的低值电阻器是否可接受。 请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电阻值不会影响充电器。 但是、电阻值越小、电池泄漏电流就越高。