This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7702B:TL7702B 问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7702B, TPS3808, TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633145/tl7702b-tl7702b-questions

器件型号:TL7702B
主题中讨论的其他器件: TPS3808TPS3890

你好

我有一个电路、在该电路中、我使用 TL7702B 来监测主电源轨(12V)、并启动一个序列或其他由此供电的电源轨。  VCC 连接到12V、我连接了一个分压器来感测、这样、当电源达到9V 时、器件将退出复位状态。  我在 CT 和 GND 之间连接了一个10uF 电容器。  我对该电路有几个问题:

* 使用10uF 电容器时、我看到#树脂 变为高电平与#RESET 变为高电平之间的延迟约为150ms、这似乎比数据表中的公式所示的短得多。  您能否提出这样的原因?

* 该电容器的大小是否有实际限制?  理想情况下、我希望延迟约为300ms。

*在数据表的第13页、它讨论了如果 SENSE 正在监测 VCC、则与电容器串联的电阻器。  在我的情况下是否需要这一点、因为 SENSE 通过分压器(几十千欧)连接到 VCC、我将其读作这意味着仅在连接直接时才需要。

* 我将#RESET 上拉至3.3V、并通过10K 电阻器下拉至 GND。  这是可以的、还是应该仅将#RESET 上拉至 VCC?

谢谢

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、

    数据表中提到了为计时电容器充电的电流源可能会变化+/- 15%、因此这是一个误差源。 此外、基准电压变化约为 +/- 5%。 一旦电容器充电、它将放电至大约0.6V、而不是完全放电至0V。 因此、由于电容器的尺寸、电容器实际上可能不会放电至0.6V 或完全充电。 该器件的典型电容值为0.1uF。

    此外、您的上拉和下拉电阻器正确且大小合适。

    我建议使用 TPS3890 (可在40us 至30s 范围内编程)或 TPS3808 (可在1.25ms 至10s 范围内编程)等器件、这些器件是更好、精度更高且具有更严格的可编程延迟窗口的器件。 TPS3890比 TPS3808略高。

    如果您愿意尝试其他器件、或有任何其他问题或需要任何其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael