This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92661-Q1:TPS92661驱动查询

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628324/tps92661-q1-tps92661-drive-inquiry

器件型号:TPS92661-Q1

尊敬的 TI:

我对驱动 TPS92661有疑问。

关于 IC 初始化、计划通过将8MHz 通过 PIC IC 施加到 CLK 引脚、以500kbps 的波特率运行。
您是否准备好与 CLK 引脚上的方波进行通信而不进行设置?

为了在数据传输中修改一个寄存器、发送了五个字节、
要一次打开或关闭 LED1 ~ LED9、请5 * 9 = 45。 或者是否有方法可以简化它?

此外、如何在向寄存器写入数据时写入数据写入方法。 如何为8位设置每个数字值?
示例1)如果您尝试打开 LED1ONL、直到发出关闭命令、如果数据为0xff、
        LED1在 LED1OFFL 达到0xFF 之前亮起? 还是只能切换特定位?
示例2)如果 LED1_4ONH 打开 LED1 ~ 3而 LED4关闭、它是否变为0x3f?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    我会将其转发给了解该器件的数字方面的人。 我将告诉您我发现的内容。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,克林特。

    我还有其他问题。

    驱动 PWM 时、在 LEDxON 和 LEDxOFF 寄存器中设置值、
    TCNT 寄存器的值会自动计数、LED 会亮起和熄灭、
    此时、在 ENON 寄存器中设置是打开还是关闭。 请解释在实现不需要 PWM 操作的简单开/关操作时的数据配置。
    ->问题3的另一部分、我之前曾问过。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    您现在有直接联系信息、因此我将关闭此主题。 谢谢。

    此致、

    克林特