This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95378BQ5M:泄漏电压@ VDD

Guru**** 2812165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631600/csd95378bq5m-leak-voltage-vdd

器件型号:CSD95378BQ5M
主题中讨论的其他器件:TPS40428

你(们)好

我的客户有疑问。请与我合作。

当 CSD95378B 在以下条件下运行时、在 VDD 中生成电压。

输入电压=12V

EN=0V

VDD=开路

测量 VDD 引脚的电压时、确认的电压约为500mV。

这是规格吗?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经联系过我们的应用团队、应该很快为您解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此电压是否有可能从其他引脚之一泄漏? 可能是 REFIN?

    其他引脚的状态是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Brett

    我尝试了 TPS40428EVM。
    VDD 引脚中确认的电压约为500mV。
    我尚未确认其他终端。
    客户想知道 CSD959518E 的 VDD 是否会因该电压而损坏。

    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、有道理。

    当 TPS40428加电时、它在控制器上为 CSn 提供1.24V 电压、而 CSn 引脚连接到功率级上的 REFIN。

    由于有一个二极管将 REFIN 连接到 VDD、并且二极管上的正向压降为~0.7V、因此在 VDD 引脚上可以看到半伏的电压。

    这不会损坏器件。