This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:用于实现稳定性的最小负载电流、与 TLV62130A 不同

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130, TLV62130A, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632897/tlv62130-minimum-load-current-for-stability-differences-from-tlv62130a

器件型号:TLV62130
主题中讨论的其他器件: TPS82130

TLV62130的稳定性是否需要最低负载电流?

TLV62130和 TLV62130A 之间有何差异? 有时、我会看到具有不同后缀的器件具有不同的基准电压、但我不会看到 TLV62130/A 就是这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    否、没有最低负载要求。

    请参阅产品页面上的此应用手册、了解第二个问题 :www.ti.com/.../slva644.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在原理图中发现了错误、如第一张图片所示。  

    第二张图片中显示了校正。

    很难在 PCB 上可靠地焊接固定件、因为我必须直接焊接到 TLV62310封装的 VOS 引脚的一侧。 我能够使用30AWG 磁性导线连接 VOS 引脚并获得所需的输出电压。 30AWG 磁性导线松动、VOS 断开。 我仍然具有所需的输出电压。 断开 VOS 会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在最终设计中、VOS 引脚必须连接到 Vout。 否则、器件可能会具有较差的瞬态响应。

    此外、您的 PCB 布局也有许多可能的改进。 请参阅产品页面上的此应用手册、了解如何实现良好的布局: www.ti.com/.../slyt614.pdf

    如果您需要更简单、更小巧的解决方案、那么像 TPS82130这样的模块是一个不错的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、
    感谢快速响应。
    我绝对同意可以改进布局。 我进行了布局、因为我将电路安装在狭小的空间内。 我将查看您的应用手册、了解我可以在下一个电路板旋转时执行的操作。