This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq25890:bq25890:REGN 不稳定问题

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628518/bq25890-bq25890-regn-instability-issue

器件型号:BQ25890

我在我的产品上使用 bq25890为2700mAh 锂聚合物电池充电。 为了优化系统在空闲/待机模式下的功耗、我正在研究潜在的漏电源。 我注意到的一点是、在 VBUS 上没有输入电压的情况下、充电器 IC 上的 LDO 输出(VREGN)会发生脉冲。  

这些脉冲会增加电池的电流消耗。 导致 LDO 在空载时不稳定的原因(如果仅连接电池时 REGN 输出上的电压为红色波形)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否为连续转换设置了 ADC? 如果是、则每次转换都会打开 REGN。