This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:未使用的 SENSE4L 功能

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633011/tps386000-unused-sense4l-function

器件型号:TPS386000

您好!

我认为、如果 只有负电压受到监控、正电源不受监控、SENSE4L 引脚应上拉或连接大于0.4V 的 VCC。 我的理解是否正确?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文俊弘

    您的理解是正确的。 如果欠压(下降电压)无关紧要、则 SENSE4L 可以拉至 VDD 或任何高于0.4V 的电压以防止/RESET4由于欠压而置为有效。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    Michael