This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861EVM-612:TPS23861EVM-612中 TPS23861 IC 的温升

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861EVM-612, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628634/tps23861evm-612-temperature-rise-of-tps23861-ic-in-tps23861evm-612

器件型号:TPS23861EVM-612
主题中讨论的其他器件: TPS23861

尊敬的 TI 支持:

我们碰巧在 TPS23861EVM-612中测量 TPS23861的表面温度、发现温度上升约为28-30'C 因此、正常运行和非运行 TPS23861的温度与之相似(因为 EVM 上有2个 TPS23861)。 此测量是使用 FLIR 摄像头进行的。  

我们打算在外壳内的60'C 环境下运行我们的产品、因此有人可以确认60'C 环境下的 IC 运行正常吗? 因此、数据表规定自然通风条件下的工作温度为-40°C 至+85°C

谢谢、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagdish、

    在60'C 下运行 TPS23861绝对没问题。  谢谢。

    此致、

    一分钱