This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:LM5121

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121, LM5122, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628390/lm5121-lm5121

器件型号:LM5121
主题中讨论的其他器件: LM5122LM5170

我正在尝试找到一个输出电流高达15A 的24V 至50V 直流升压器。 尽管 LM5121可支持高达20A 的电流、但 webench 仅允许我使用4A 输出电流。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abed:

    LM5122可供使用、与 LM5121非常相似。 最佳选择是使用多个相位来实现所需的输出电流和高输出功率。 四相操作可能是此大功率设计的最佳选择。 最简单的设计方法是使用 WEBENCH 设计单相。 在这种情况下、每相输出电流为5A。 还应尝试将环境温度降至-30C、以帮助选择 MOSFET。 这将有助于开始设计。

    另一种选择是在仅升压配置中使用 LM5170。 使用此 IC 可使用两个相位、但由于此设计的高电流、每个相位都将具有大型元件。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Garrett