This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53602-Q1:FPWM 引脚输入电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53602-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632656/lm53602-q1-fpwm-pin-input-current

器件型号:LM53602-Q1

您好!

在整个温度范围(-40°C 至150 C TJ)内正常运行时、流入和流出 LM53602-Q1的 FPWM 引脚的电流是多少? 我需要最小值和最大值。 数据表中没有任何规格、因此估算值是可以的。

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi-San、

    我将与设计人员进行核实。 我很快会回来的。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi-San、

    FPWM 的电流为1uA +/- 3%。

    Sam