This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27342MYEVAL:关于支持可调输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633119/lm27342myeval-about-supporting-to-adjustable-output

器件型号:LM27342MYEVAL
主题中讨论的其他器件:LM27342

您好!


关于 LM27342MY (LM27342 EVM)、我的客户询问一些问题。

由于输出可调、它们被替换为 FB 电阻器(R1、R2)上的可变电阻器。

但是、当可变电阻器的设置(扫描)范围较宽时、器件会损坏(烧坏)。

(可能是过流或过压。)

(问题)

(1)该器件能否支持可调输出?

如果是、解决方案是如何实现的? 替换为可变电阻器、是否存在任何问题?

(2)您能不能就此设备损坏(烧坏)的原因向我们提供意见或看法?

(我认为这可能是由反馈控制的过冲(1或2阶延迟)引起的。)

 

此致、

Tao2199


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    以下是您的问题答案:
    1)此设备是否支持可调输出?
    如果是、解决方案是如何实现的? 替换为可变电阻器、是否存在任何问题?
    Ambreesh:鉴于客户已验证了输入和输出电压范围内的环路补偿,您应该能够更改输出。

    (2)您能不能就此设备损坏(烧坏)的原因向我们提供意见或看法?
    (我认为这可能是由反馈控制的过冲(1或2阶延迟)引起的。)
    Ambreesh:开关在不同的输出电压选项上是否稳定? 交换机节点的外观如何? 请使用小型 GND 回路探头并检查输入电压、开关节点和电感器电流波形。


    ----阿姆布雷什