This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:MOSFET 过热

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3150, CSD17302Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633073/lm3150-excessive-heat-in-mosfets

器件型号:LM3150
主题中讨论的其他器件: CSD17302Q5A

尊敬的论坛:

 

我有一位客户在一个电源板上有3个转换器(随附原理图)、并且有热管理问题。 请参阅此链接、了解已实施的 LM3150MH 设计:

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SD2.cgi?ID=200214::power::mike.farley@ti.com

 

实际设计中两个完全相同的 LM3150转换器的输入/输出规格比 Webench 设计的要求要低、具体如下:

 

VIN = 12V、Vout = 7.5V

 

在第一个应用中、负载电流高达4A 时

在后续应用中以高达8A 的负载电流运行

 

问题:

在 M1&M2 CSD17302Q5A 的 Tcase (1)以上的情况下、两个转换器上的 MOSFET 在应用中均高于90°C。 (整个电路板都很热、表明散热良好-客户目前正在收集详细的散热图像)

 

Webench 仿真显示、在4A 时、M1&M2 Tj 应约为40deg、在8A 时上升至50-60deg、而 LM3150 Tj 在负载上为38DegC。

->请查看并提供建议。 所附的波形和原理图。

 

非常感谢!

Mike

 e2e.ti.com/.../LM3150-Waveforms_5F00_pdf.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    我很想查看详细的热像。 可能是所有其他东西都过热、这会加热电路板。

    WEBENCH 链接对我无效。 它说我必须以您的身份登录才能看到它。

    我找不到原理图有什么问题、但我会继续看。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    您是否使用 Tip & Barrel 方法来获取这些波形? 即 SW 节点。 我想确保这些峰值确实存在、因为 SW 节点看起来像是接近30V 的峰值。 CSD17302Q5A 的额定 VDS=30V。 这可能会损坏 FET 并损害性能、从而导致您看到的情况。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Sam。

    I 或 RAM 将在我们拥有后沿热性能传递。 我已经将原始客户链接传递到您的邮件中、因为它明天会在链接中包含客户名称。

    谢谢?

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能不是指尖和桶形,也可能是指飞指地面,所以不要读太多。 但我将检查...

    谢谢-谢谢? 下面是一个拼写错误! )
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我想的吗? 返回给我:)