This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62060:电流限制和达到电流限制后的运行

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62060, TPS62097

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628541/tps62060-current-limit-and-the-operation-after-current-limit-reached

器件型号:TPS62060
主题中讨论的其他器件: TPS62097

大家好

如果我们问 TPS62060、您会不会有什么问题?


数据表 P8上的描述如下;
'在软启动期间、开关电流限值被减少至其标称值 I limf 的1/3、直到输出电压达到其标称值的1/3。
一旦输出电压达到该阈值、器件将以其标称电流限制 I limf"

我们要确认"输出电压达到其标称值的1/3 "。
这是否意味着 Vref (600mV)? 那么、它意味着200mV (600mV / 3)?


在达到电流限制后、我们认为器件将停止输出。
它可能 会自动切断、对吧?
打嗝操作的周期是多少?

此致、

大田松本



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、由于输出电压在 FB 处感测、因此我们使用200mV 作为 FB 引脚电压。

    否、此器件中没有断续模式。 它将继续在电流限制下运行。

    该器件也很旧。 TPS62097效率更高、具有断续电流限制。