This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:器件可承受的温度

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628630/tps54302-about-the-temperature-that-the-device-can-tolerate

器件型号:TPS54302

您好!

我正在考虑 TPS54302中器件的允许温度。
TPS54302正在为电机供电。
1.5A 是电机运行时流动的最大电流值。
连接了当时 TPS54302输出电压的波形。
电机运行的时间为857ms (最大值)。
由于连接 TPS54302输出端和电机的电缆的电阻为1.93Ω Ω、因此会出现压降、如所示。
1.4a 在压降最高的位置流动。

我使用 WEBENCH 计算了流经1.4A 时的器件损耗。
结果约为0.65W。 θJA Δ T = 87.1°C/W、ΔTj = 57°C
从这个结果中、我认为即使在60℃环境温度下也没有问题。

但是、由于电机驱动电流的变化、最大流速可能为2.5A。
WEBENCH 在2.5A 时的损耗计算结果为1.41W。
由于这种损耗而导致的温升超过 TJ。

我想问一个问题。
2.5A 电流不会稳定流动、但如果仍有可能超过 TJ、是否可以说不适合使用此器件?

(规格)
输入电压:28V
输出电压:7.2V
输出电流:1.4A
环境温度:-20°C 至60°C

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    2.4A 下的电机工作负荷如何? 时间是875ms、什么是关断时间? 您可以使用平均功率损耗来计算 Tj。