This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3906:负载共享并行操作

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628282/uc3906-load-sharing-parallel-operation

器件型号:UC3906

我使用 IC UC3906在浮动***升压充电器上工作。 电池额定值为24V、150Ah、充电速度为10小时。 需要1+1冗余、每个冗余都应共享负载。 我所面临的问题是如何与负载共享并联操作两个 UC3906。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以使用充电使能引脚禁用您不想使用的 IC。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Raheem 的答复。  我要查找的实际函数是这个。 有两个电池充电器、每个充电器的额定电流为10A、在两个工作时、每个充电器的电流应为5A、任何一个发生故障时、另一个应提供10A 电流。请建议使用。