This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118奇怪的电流波形

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628455/lm5118-lm5118-weird-current-waveform

器件型号:LM5118

大家好、

我的客户现在正在使用 LM5118。 输入为9~40V、输出为24V 3A。 当输入电压为30V 时、电流波形低于。 您认为波形是否正常? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该电路似乎在"软"降压/升压模式下运行。 您是否有输出调节? 如果是,就不应存在问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    输出调节正常。 您能否详细解释一下“软”降压/升压模式。 谢谢。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    请参阅负载调节性能:

    0a 25.02伏
    0.3A 25.02伏
    0.6A 25.02伏
    0.9A 25.01伏
    1.2A 25.01伏
    1.5A 25.01伏
    1.8A 25.01伏
    2.1a. 25.01伏
    2.4A 25.01伏
    2.7A 25.01伏
    3.0A 25.01伏
    线路调节也正常。

    谢谢。