This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890和 BQ25895之间的差异?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632800/bq25890-difference-between-bq25890-and-bq25895

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件: BQ25895

您好!

我们计划使用 BQ25895充电器 IC、但决定切换到 BQ25890、因为它具有升压电压过流保护功能。 我们想知道这两个器件之间的主要差异吗?

BQ25890中的 OTG 模式是什么意思?   升压模式打开时,VBUS 上是否有5V 电压?  如果是、我们可以禁用它吗?

我们的设计不需要 OTG 功能。

谢谢、

Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

     895 (用于移动电源应用)和890之间的区别在于 OTG 升压操作。   对于895、升压电压出现在 PMID 引脚上、无需用户可调节的电流限制、而890 OTG 升压电压出现在 VBUS 引脚上、具有用户可调节的电流限制。  

    我很困惑。  如果您不需要 OTG 功能、为什么要切换到890、它在来自 VBUS 引脚的 OTG 升压电压上具有过流保护功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。 我们将智能手机连接到升压输出、并希望在该路径上提供过流保护。
    似乎我需要使用具有外部过流保护的 BQ25895器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了进一步澄清、bq25895具有3.1A 的过流保护、使用升压转换器的逐周期电流限制功能。