This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:有关 QC3.0充电器的几个问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632670/bq25890h-several-questions-for-qc3-0-charger

器件型号:BQ25890H

您好!

我找到了以下链接的帖子 、并希望对此进行扩展。 (所有线程都已锁定、因此我要编写一个新的线程。)

https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/179/t/558876

以下是我的问题、

1.如果主机关闭、请告知我们 快速充电模式是如何工作的。 我在数据表中找不到它。

2.我们正在开发的产品对温度非常敏感。
因此、如果主机根据温度提供不同的信号、请告诉我如何区分快速充电、正常充电和充电停止。

3.如果我们使用电量监测计、是否有办法让充电器直接读取其输出?

4.数据表1页面右下角的简化版原理图未明确显示 I2C 总线和主机控制的划分方式。

请解释更多详细信息。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    关于1、对于需要 D+/D-电压电平转换的高压(HV)适配器协议、需要主机。

    关于2、快速/最大/快速充电是营销术语、用于区分可通过电流较低的高压适配器充电的充电器、因此与在5V 电压下发生的充电器(如传统 USB 端口)在相同功率水平下的压降相关。 如果电池的正常充电速率设置为最高充电速率并且充电器不受输入功率或电压限制、则"快速"充电和正常充电之间没有其他区别。 bq2589x 系列在 I2C REG0B 中报告 VBUS 状态(HV 适配器或不报告)和充电状态。 此外、STAT 引脚在充电和未充电时会改变状态。

    关于3、充电器没有处理器、只能与其他器件(如监测计)交互、这些器件的 I/O 引脚或通过 I2C 进行交互。 通常需要使用主机处理器作为充电器和监测计之间的 I2C 主设备和中间设备。

    关于4、充电器具有允许充电的默认设置。 890H 都具有 D+/D-、可尝试自动检测适配器类型并设置充电器的输入电流限制以匹配该适配器。 需要使用主机和主机软件来更改充电器的任何默认设置(输入电流限制、电池充电电流、电池稳压电压等)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。

    我是充电器的初学者、但我根据您的回答与客户会面、我想向您确认以下内容。
    (中间有几个问题、部件标为红色。)

    支持 QC3.0
    -。 好的

    2. DUT 电源关闭时的充电方法。
    -。 QC3.0支持不可用。 在正常的5V 充电模式下运行
    问题>充电是否根据 ILIM 设置值继续? 还是在 OTG 模式下充电?

    3.低于充电情况下是否在高温下工作
    -。 方案 ppt 文件: e2e.ti.com/.../charge_5F00_Control_5F00_SW_5F00_scenario.pptx
    -。 这种情况是否可以通过 I2C 接口进行控制?

    4.内置 OVP 功能
    -。 好的
    -。 OTG 模式 th:6V
    -。 QC 30。 模式 th:104%@VIN

    5.如果只能读取电池电量监测计,则使用 QC3.0是否有问题?
    -。 客户端中使用的 IC 是 Maxim MAX17058。
    -。 电池电量监测计 IC <->主机芯片<->充电器
    问题>如何在 IC 之间配置方框图?

    6.我还应该如何配置它以使用 guage 输出?

    欢迎提出任何建议。
    谢谢、
    终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS、

    关于2 、如果没有主机支持高电压适配器和与充电器的 I2C 通信、充电器将在默认(独立)模式下从5V VBUS 充电、ICHRG=2.048A、VBATREG=4.2V、输入电流由 ILIM 引脚上的电阻器限制。  若要在移除 VBUS 后进入 OTG 模式、从而从电池向 VBUS 提供5V 电压、主机必须将 OTG 位写入高电平、因为其默认值为低电平。

    关于3、是的、对于主机软件、您可以 使用监测计中的电池温度确定何时更改充电电流。

    关于5、我不熟悉 Maxim 监测计。   监测计通常 由供电、通常仅监测电池电压、电流和温度。  它独立于适配器。  主机是 I2C 主设备、充电器和监测计是 I2C 从设备、所有这些都在同一 I2C 总线上。  您的软件 会定期读取监测计、 然后决定如何更改充电器的 I2C 设置以实现充电电流和终止。  某些监测计可配置为 I2C 主机、并可与充电器直接通信。

    关于第6条,见上文的答复。