This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:输出电容的位置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628611/tps61020-position-of-the-output-capacitor

器件型号:TPS61020

TPS61020数据表第1页介绍了典型原理图、Cout 连接2.2μF Ω 和47μF Ω(C2和 C3)。

C2和 C3的位置是否会影响规格?

如果在电感器侧附近连接 C3 (改变 C2和 C3的位置)、有什么不同的功能?

如果有任何影响、请告诉我这一理论。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C2 2.2uF 电容器应靠近 IC 放置、且布线应短。 因为流入输出电容器的电流是脉冲。 C3 (47uF 钽电容器)的位置并不重要。