This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:可以设置 VRECHG 吗?

Guru**** 2588785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633055/bq24610-vrechg-can-be-setup

器件型号:BQ24610

尊敬的 TI 员工:

我对 BQ24610感兴趣、在浏览数据表时我有一些疑问。

我找不到 VRECHG 的定义和范围、仅在 VCCR67 <VRECHG, the device will open the charging cycle. 的情况下知道

我 迫切想知道 VRECHG 是否可以由我自己设置。 如果没有,您能告诉我 定义和范围吗?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅第8页的电气特性表。
    当 VFB 电压降至低于2.1V (稳压电压) 50mV 时、再充电开始。 例如、如果电池稳压电压设置为8.4V、则再充电阈值为8.2V。