This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:连接系统负载时、不会为电池电量耗尽充电

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632061/bq24074-will-not-charge-dead-battery-when-system-load-is-connected

器件型号:BQ24074

大家好、

我将 BQ24074与输入端(6V、370mA)的太阳能电池板、3.7V 锂离子电池和系统负载一起使用。  当电池电量耗尽时、除非我移除系统负载、否则6V 太阳能电池板不会为电池充电。  如果我移除负载、电池将按预期充电。  一旦电池电量很小、我就可以重新连接负载、然后离开。  这是一个问题、因为它要求我们的客户在电池电量耗尽时关闭器件(系统负载)、以便再次开始充电。

有人能通过解释为什么会发生这种情况来帮助我吗?  可能的解决方案是什么?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、
    负载电流为多少 mA、输入电流限制是多少?
    此致、
    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、

    负载是动态的、但在启动时消耗大约500mA 的电流。 ILIM 设置为1.5A 的最大值(1.1k Ω 电阻器)

    谢谢、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、
    您能否发布您的原理图?
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、
    根据您的原理图、您可以实现 SYSOFF 悬空。 为确保正常运行、您需要将该引脚连接为高电平或低电平。 由于您要为电池充电、我建议将 SYSOFF 接地、以便 BATFET 保持导通状态。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、您好、我尝试将 SYSOFF 接地、但它仍然不充电。 我认为这是因为负载从电池/太阳能消耗所有电流、因此充电控制器永远不会有机会"打开"。 另一个人建议、我们绝不能让锂离子电池的电量降至0%、因此我将添加应用程序代码、以大约3%的电池电量关闭负载的功能、然后重新开始充电、电量已升至5%以上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、
    您说负载是动态的、但在启动时的拉电流约为500mA。 这不应成为问题、因为电池应使用预充电电流充电、该电流大约是快速充电电流的1/10。 /CHG 引脚的状态是什么? 保持 TMR 悬空、查看30分钟后/CHG 是否开始以2Hz 的频率闪烁。 如果是这种情况、请再次将 TMR 接地并等待一段时间、以查看充电器是否进入快速充电模式。 您通常不希望对电池进行深度放电、因为这会缩短电池的使用寿命。
    此致、
    Raheem