This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40050:TPS4005异常问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40050, TPS40055, TPS40057, LM25116, LM25117, LM25145, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640629/tps40050-tps4005-abnormal-issue

器件型号:TPS40050
主题中讨论的其他器件: TPS40055TPS40057LM25116LM25117LM25145LM5145



描述: RKFF = 62k & RA = 430K,SMPS 可以正常工作(环境温度= 25°C 时,在10V 时打开点)

问题: 当环境温度=-40°C 时,接通点(UVLO)将变为9.8V

      计算用于调整较低 UVLO 点(9.2V)的 RKFF (55K 欧姆)和 RA (443K 欧姆),但这并不有用

     请您帮助回复或告诉我们如何调整?

      非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Han、

    您是否会阐明您想要如何调整 RKFF 和 RA 值? 您的温度范围规格是多少? 由于内部基准和外部电阻器的温度系数、预计电压随温度的变化。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否要降低 UVLO,并且不能实现相同的功能。 器件在所需的 VIN (最小值)下不能在低温下启动。
    有关可编程 UVLO 及其对最大占空比的影响的更多信息,请转至下面的 appnot。

    www.ti.com/.../slua310.pdf


    Ambreesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ambreesh 和 Yang:
    感谢您的回复。 CTM 希望在-40°C 环境下运行,并且当前发出 SMPS 无法打开的问题。
    检查 UVLO 点是否足以打开 SMPS。 因此、我们需要针对该问题将 UVLO 从10V 调整到9.2V。
    因此、我们调整 RKFF (从62k Ω 到55k Ω)和 RA (从430k Ω 到443K Ω)值。
    但发现 UVLO 点仍然出现故障、输出电压将严重下降(感觉反馈和补偿也会下降)。
    抱歉。 您能否帮助我们了解如何将其设置为更低的 UVLO (9.2V)?

    注意:当输入电压(10~32V)和环境温度(25°C)为 V 时、RKFF_62K 和 RA_430K 可正常运行

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不建议在新设计中使用 TPS40050、如 TI.com 产品文件夹: www.ti.com/.../TPS40050所示

    它被 TPS40055、tps40057取代。

    您是否会尝试使用 TPS40055/7来查看它是否具有相同的行为?

    您还可以考虑 LM25116、LM25117

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的杨:
    现在,PWM IC 是用于5V/4.8A 的 TPS40057,并且已经布局了 PCB,组装测试级…
    因此,我们无法更改为其他解决方案。
    抱歉。 是否可以根据 RKFF 和 RA 值调整 TPS40057的较低 UVLO (9.2V)?
    感谢你的帮助。


    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请浏览在 prev 线程中附加的 AppNote Ambreesh。 可能存在一些限制、您无法将其设置为较低值。 又来了。
    www.ti.com/.../slua310.pdf

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果这是一种新设计、我们建议使用 LM25145或 LM5145。

    谢谢、