This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:TPS61170拓扑问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628303/tps61170-tps61170-topology-question

器件型号:TPS61170

大家好、

我是否知道 TPS61170可以实现隔离式 PSR 拓扑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可用于反激式应用。 确保 SW 电压低于数据表中允许的 Vmax。  此应用中的最大输出功率是多少? 峰值开关电流仅为1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    感谢您的回复。 输出电流为30V/15mA 和-30V/15mA。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 但是、由于次级侧电压不是由 FB 引脚调节的、因此您需要仔细计算匝数比、1:5过大、将使次级侧输出电压高于目标值。 您是否添加了一个电压钳位电路、例如线性稳压器、然后是 +-30V 输出?