This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500215:通过专有全桥25W 控制 TX 功率

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5105, BQ500215, BQ51025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631728/bq500215-controlling-tx-power-from-proprietary-full-bridge-25w

器件型号:BQ500215
主题中讨论的其他器件:LM5105BQ51025

我正在研发用于25-30W 无线电源传输的无线电源发送器。 由于线圈几何形状(和电气规格)不是 WPC 标准、因此我一直在使用 LM5105和 CSD88537 FET 的定制全桥谐振驱动器。 WPC/Qi 兼容性不相关或不需要。

我知道 WPC 有一个相当复杂的系统、通过更改以下内容来根据 RX 请求调制 TX 功率:

  1. 电桥电源电压
  2. 驱动频率
  3. 占空比

显然、这种复杂性是有道理的。 但是、如果在低 RX 负载下 TX 功率不降低、会发生什么情况?  

以100%占空比将全桥驱动到开路 RX 不会将 RX 电压无限升高、也不会将20W 的功率耗散到薄空气中。 反射阻抗和匝数比之间存在某种关系、但我想确认我的理解。 您能否帮助解释在低负载下不降低 TX 功率的缺点?

fsw 为130kHz。 电源电压为12V。

Lpri (就地、次级靠近)为15.7uH、需要 CPRI=97nF 串联电容

Lsec (就地、一次侧靠近)为30.3uH、需要 CSRC=47nF 的串联电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果您有推荐的"现成"25W WPC 解决方案、我有兴趣考虑一下。 再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    您介绍了负载突降或从高到低负载阶跃、20W 负载到0W 负载。 TX 将根据 RX 的命令更改操作点、但这些命令是以控制错误数据包(CEP)的形式 发出的、并且速度很慢。  RX 需要有一个钳位电路来在这种情况下提供保护。  这将为 RX 发送 CEP 以降低功耗和 TX 响应提供时间。  

    但是、bq500215仅支持10W、并且仅在与 TI bq51025配合使用时(它将针对10W 模式发送特殊命令)才支持10W 功率。

    不建议使用更高的功率。