This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:使用 TPS61222与放大器;TPS61221与单个纽扣电池(CR2032)并行、即使在空载条件下也能在30秒内耗尽电池电量

Guru**** 2619875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61222, TPS61221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627100/tps61222-using-tps61222-tps61221-parallely-from-a-single-coin-cell-cr2032-draining-the-cell-in-less-than-30-seconds-even-in-no-load-condition

器件型号:TPS61222
主题中讨论的其他器件: TPS61221

我正在制造一个小型器件、该器件需要通过单个3V 纽扣电池(CR2032)提供3.3V 和5V 输出。 因此、使用 TPS61222提供5V 电压、使用 TPS 61221提供3.3V 电压、并联使用单个纽扣电池(这两个电路中没有什么常见的现象、除了电池是常见的现象)。

每个电压升压器 IC 上的负载将约为7mA。 但是、当我为器件通电时、会在几秒钟内耗尽纽扣电池。 因此、我尝试通过电源为器件加电、现在两个 IC 都能很好地工作并提供完美的输出。

因此,我认为负载电路可能会消耗过多电流,从而使另一个 PCB 只具有 TPS 电路,无负载电路。 因此、TPS61222和 TPS61221的 Vout 都没有负载。 即使现在、这2个电压升压器 IC 的耗电超过250mA、并且即使空载也能在数秒内再次耗尽纽扣电池电量。 理想情况下、漏极电流应约为微安。

我真的不明白这可能是什么问题。

我使用的是以下组件:

4.7uH 电感器-  

www.mouser.in/.../

10uF 电容器

www.mouser.in/.../

请帮助!

这里是原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电感器的电流速率太小、可能导致器件运行异常。
    您需要根据数据表中的建议选择电感器作为 MBK1608T4R7M 或更高的电流能力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jasper、抱歉回复迟了、因为我的垃圾邮件文件夹中最终发出了有关回复的恐吓电子邮件。
    我会尽快尝试你的建议,并会再回覆。
    谢谢你
    此致
    Anuj Garg