This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65721:TPS65721启用 DCDC1 &放大器;LDO

Guru**** 2589045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632680/tps65721-tps65721-enable-dcdc1-ldo

器件型号:TPS65721

您好!

是否必须先使用 PB1按压操作、然后激活 HOLD_DCDC1/LDO 线路(按此顺序)才能使 TPS65721中的降压和 LDO 保持通电?

我只想使用 HOLD_DCDC1和 SYS 电源之间连接的永久开关来启用 BUCE/DCDC1、而无需使用 PB1按钮。 同上、适用于 LDO。

图17. DS 中的 PB_IN 时序第30页建议是,这应该是可能的,但我不确定,因为它显示了 PB 按压操作(必填?) 第一个示例。

此外,在本例中:

-是否应在 HOLD_LDO1/DCDC (开关开-关入口)上连接下拉电阻器? DS 表示应终止。

-此外,是否会在 INT 线路上检测到 PB1上的任何按压操作?

谢谢你

Lucian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、在引脚15上、我将上方的 PB1更改为 PB_IN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucian、

       您可以将 HOLD_DCDC1和 HOLD_LDO 线路拉至 SYS 并使其保持连接状态。 您不需要在这些线路上使用上拉或下拉电阻器。 它们应该被终止意味着您不应该将它们悬空。

     在 INT 线路上不会检测到 PB。 INT 线路直接连接到状态机、不受按 PB 的影响。

     很好、是的、您需要将 PB_IN 下拉为低电平(确实需要一个连接到 SYS 的上拉电阻器)才能启动此 PMIC。 这是一项安全功能、可防止电池电压低于最小阈值时对电池造成损坏。 检查电池后、需要用户启动系统重启。

     DCDC1 (HOLD_DCDC1)有一个电源保持引脚、LDO1 (HOLD_LDO1)有一个电源保持引脚。 当 HOLD_DCDC1被拉高时、在 PB_IN 被释放为高电平后、DCDC1保持使能状态。 HOLD_LDO1具有相同的功能、并在 PB_IN 被释放为高电平后使 LDO1保持启用。 通过拉低 PB_IN =低电平或在交流端施加电压首次上电后、HOLD 引脚 HOLD_DCDC1和 HOLDO1也可用作使能引脚、以便在拉高时分别打开 LDO1或 DCDC1。 只要电池上有电压、此功能就可用。 在电池被移除或放电后、需要通过拉低 PB_IN 来完成首次上电。

      这是 TPS65721 PB Work around.pdf 的潜在解决方案 您需要测试和验证此电路、因为这只是一个建议。

    指向文档的链接看起来不错、请告诉我您是否在链接文档时遇到问题。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢 Gordon!
    Lucian