This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ35100:获取原始数据时遇到问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628451/webench-tools-bq35100-problem-getting-raw-data

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

根据我从技术参考文档中了解到的内容、当监测计处于校准模式时、不应考虑数据闪存中设置的偏移。

我正在使用 BqStudio、我已在电池组 V 偏移中设置100mV。  

我的问题是无论校准位的值是多少、BqStudio 中的电压值都保持不变、即使我刷新时也是如此。

我使用稳定的直流电源单元为监测计供电。

我错过了什么吗?

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arthur。
    我不确定我是否理解问题所在。 您是否说您有恒定电压为 IC 供电、但您希望监测计的电压测量值发生变化?

    帮助我了解您要实现的目标、然后我将能够提供建议。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我的问题是、当我尝试校准电压偏移两次时、计算出的偏移非常不同。 我认为它来自我得到的 RawData。 当我获得原始数据时,在校准模式下,我得到的电压不应包含电压偏移?

    在正常模式下:MesuredVoltage = rawVoltage + packVoffset

    在校准模式中:MesuredVoltage = rawVoltage

    这是我从文档中了解的内容、但似乎我错了。 我是吗?

    Arthur