This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH12040W:PTH12040W 热管理

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH12040W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640298/pth12040w-pth12040w-thermal-management

器件型号:PTH12040W

你(们)好

我的客户需要部件号 PTH12040WAD 的热管理信息。

用于基于传导的冷却。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     星型:

    PTH12040W 所有 气流(包括热 自然对流(Natural Conv) 、无气流)的热数据 位于产品规格第6页(12Vin)和第7页(8Vin)中。

    热性能(SOA 降额 数据与 Vout 处的气流之间的关系)。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个组件的最高允许外壳温度是多少。

    每个组件的功率分配方式。

    对于指定器件、组件散热器 温度 为85°C 它是否足以冷却?

    请向我们提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PTH12040W 所有气流的热数据、包括热自然对流(自然对流)、无气流、位于产品规格第6页(12Vin)和第7页(8Vin)中。

    热(SOA)安全工作区会在输出电流为 Vout 时降低数据与气流的关系

    最高环境温度源自产品规格中整个 PTH12040上发布的热安全工作区数据。SOA 数据由 Ta 环境工作温度与所选输出电压的输出电流决定

    如果对 PTH12040W 有任何其他问题、我的直接联系信息是 tguerin@ti.com

    最高环境温度自然对流与输出电流间的关系

    示例12Vin 和3.3Vout:自然对流封闭情况下0安培至25安培的绝对最大环境工作温度限制为85°°C  

    输入电压为12V 和输出电压为3.3V 的 SOA

                                      

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过传导冷却提供散热器。 在这种情况下、功率将完全耗散到散热器中、并预测外壳温度为95°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已完成

    Tom