This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:关于 WEBENCH 误差。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632266/lmr14050-about-webench-error

器件型号:LMR14050

大家好、

当在以下条件下从 LMR 14050的产品页面启动 WEBENCH 时、
它的设计工作频率为200kHz。


输入电压:9至16
输出电压:5.
输出电流:4.5
优化器转盘:高效率(5号)

从那里、
当工作频率更改为600kHz 时、我会得到一个误差。
这是为什么?

此致、

-渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将此问题报告给 WEBENCH 团队、我将尽快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、所有测试台的仿真都可以正常工作。 下一版本的生产服务器中将反映此修复程序。