This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:您能告诉我 TPS54325#39检测 UVLO 的情况吗?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624624/tps54325-could-you-tell-me-about-the-tps54325-s-detecting-uvlo

器件型号:TPS54325

大家好、团队成员。

我的客户正在使用 TPS54325。

我的客户对 TPS54325有疑问、请告诉我。

当检测到 UVP 时、该 IC 将关闭并锁存输出。

问题:现在、我可以通过重新启动 EN 来恢复吗?

※虽然可以通过在实际机器上重新启动 EN 来确认是否可以恢复、

我想确认在规格方面是否如此。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果转换器被 TRIP UVP 锁存、则切换 EN 可以重新启动芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答、Andy Chen - San。
    另外、请让我来教。

    目前、当我的客户瞬时(12V⇒4V)降低 VIN
    输出停止并发生锁存现象。

    我可能认为输出会降低、并应用 UVP。

    因此、当 VIN 像上述现象一样降低时、
    您能否在检测到 UVP 时显示 VIN 电压的分布(3 Σ)?
    ※如果您没有执行这样的特殊测试、
    我将尝试质疑您是否能够说服客户使用 UVP 检测电压分布(3 sigma)。
    ※我知道它将在电气特性范围内的65%至75%以内、
    客户表示我展示了3西格玛的分布!

    请帮帮我!!

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您有 CTM 应用电路吗? 输出电压是多少? CTM 在进行输入压降测试时是否测试了 Vout 波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您联系我。

    >您有 CTM 应用电路吗?
    不、我不这么做。

    >输出电压是多少?
    输出电压为5V。

    >CTM 在进行输入压降测试时是否测试了 Vout 波形?
    我不知道客户是否看到了输出电压波形,除非我问客户。

    …μ A
    如有必要、我们将询问您是否可以在测量时获得客户的电路图和波形、
    这是如何的?

    如果您收到该信息、对所需数据演示的期望可能会增加、但如果它很重要、我会得到该信息。

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、通知我您的电子邮件地址和 CTM 的电子邮件地址、让我们直接通过 CTM 进行检查、以便及早修复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi、

    为什么客户的输入电压会从12V 快速下降到4V、并且希望获得稳定的输出? 它们能否让输入电压降至 UVLO 以下、然后再次上升输入电压以唤醒器件?

    对于 UVth、我可以找到 ATE 测得的最小值、典型值和最大值:69.542%、69.586%、69.673%

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有人(Anthony San、Andy San)、
    感谢您联系我。


    Andy-San。

    >好的、通知我您的电子邮件地址和 CTM 的电子邮件地址、
    让我们直接通过 CTM 进行检查、以便及早修复。

    ⇒抱歉、再次确认。
    我应该得到客户的电路图和波形吗?


    Anthony - San。

    >为什么客户的输入电压会从12V 快速下降到4V、并且希望获得稳定的输出?

    ⇒我的客户不必获得稳定的输出电压、
    他讨厌 IC 停止并且不会从锁存状态返回。
    (我认为从我在与客户会面时谈到的情况来看。)

    >是否可以让输入电压降至 UVLO 以下、然后再次上升输入电压以唤醒器件?

    ⇒由于在大规模生产后的评估条件、
    调节输入电压很困难、需要对这种情况做出响应。

    >对于 UVth、我可以找到的是 ATE 测量最小值、典型值和最大值:69.542%、69.586%、69.673%

    ⇒您确认了多少条数据?
    它是否以3 Σ 分布数据的形式提供?

    非常感谢您的热情支持。
    请继续提供帮助、感谢您的帮助。

    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumi、

    我认为我向您展示的数据基于30件样品测试。 我找不到它的3西格玛数据。  

    最棒的

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您与我联系、Anthony San。

    请告诉我以下各项。

    ①您能否以相同的方式披露 UVLO 检测电压(当 VIN 降低时)的样本测试结果?

    ②您能否在中以3σ 数据的形式披露 VUVLO 分布和 VUVP 分布、并添加在其他情况下进行的示例测试数据?

    <>、因为
    从客户的确认方法开始、
    当 VIN 降低时、VOUT 停止后、即使电源恢复、也会显示锁存器将被施加、VOUT 也不会输出。
    因此、有必要在观察 VUVLO 的分布和 VUVP 的分布后解释输入电压的工作范围(限制)。

    很抱歉、但我知道很难从制造商那里提供数据、
    但是、您能否以某种方式获得支持(帮助)?

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi San、

    ①您能否以相同的方式披露 UVLO 检测电压(当 VIN 降低时)的样本测试结果?
    UVLO 高电平:3.691V、3.7277V、3.781V
    UVLO 低电平:3.459V、3.492V、3.538V

    ②您能否在中以3σ 数据的形式披露 VUVLO 分布和 VUVP 分布、并添加在其他情况下进行的示例测试数据?
    我在我们的数据库中找不到数据。 需要与我的同事保持一致、以检查他们是否有。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、Anthony - San。

    >②您能否在中以3σ 数据的形式披露 VUVLO 分布和 VUVP 分布、并添加在其他情况下进行的示例测试数据?
    >我在我们的数据库中找不到数据。 需要与我的同事保持一致、以检查他们是否有。
    ⇒您能确认吗?

    请帮帮我。

    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请让我发布来确认这种情况。


    ①Can 您还需要处理以下事项?

    ① Ω-1:您能否披露高侧 FET 导通电阻的采样测试结果?

    ①-2:您是否具有以下测试数据?

    (如果您有、请披露)

    ※测试内容:当输入从12V 降低且输出停止时、输入电压的实际值。

    ②Could 您在添加在其他情况下进行的样片测试数据时披露了3σ 数据?

    ※目标数据:VUVLO/VUVP/高侧 FET 导通电阻/"①-2"中所述的测试数据

    请帮帮我的客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告知有关上一帖子的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumi San、

    很抱歉迟到了。 尝试从其他文档中查找、找到包含其 Σ 数据的平均测试值的文档。 请告诉我您的电子邮件吗? 您可以更轻松地粘贴所有这些代码。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请同意。

    但是,是否有我们只在私人场所互动的通道?
    我将在此处发布我的电子邮件地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的电子邮件地址是 anthony-lang@ti.com