This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq76930:使用 bq76930实现 SoC 和电池平衡功能的示例代码

Guru**** 2609785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, TIDA-00449, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639513/bq76930-sample-code-to-use-bq76930-to-achieve-soc-and-cell-balance-feature

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: TIDA-00449BQ76940

你好  

我将使用 bq76930作为 AFE,我正在寻找使用 bq76930的示例代码来实现电池平衡、SoC、电压保护...  

是否有人知道我可以在哪里找到此类示例代码供参考  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    提供良好 SOC 的示例代码可能不可用。  TIDA-00449使用 bq76930并包含代码。  本设计 指南对代码进行了说明、 向下滚动至软件部分以查找固件。      应用报告 《使用 MSP430F5529和 bq76PL536的多节锂离子电池管理系统》中介绍了使用不同监视器的电压计量示例 、该系统还提供了代码、可能是有用的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、
    根据"tiduar8b.pdf"第4.2.6章-固件、它建议每10ms 读取一次 ADC 值(iSense)、然后我们可以定期获得 CC 值。
    但是、在另一个文档"bq76940.pdf"第7.3.1.1.3章- 16位 CC 中、它提到了"16位集成 ADC。 . 该读数的积分周期为250ms。"
    为什么这两个间隔使用相同的 BQ76930 AFE、它们之间的时间间隔不同(10ms 和250ms)。
    应该使用哪种间隔?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、廖先生、
    TIDA-00449具有 Q17功能、可使用 MCU 中的 ADC 而非 bq76930读取电流。 MCU ADC 的读取速度越快、系统就能获得更好的电流运行方式分辨率、而监控器中的库仑计数器(16位集成 ADC)将实现更高的分辨率和累积电荷、但更新速度会更慢。 使用适合测量技术的间隔。