This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:电流感应电阻器

Guru**** 2554980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631448/lm3478-current-sense-resistor

器件型号:LM3478

我对选择电流感应电阻器有点困惑。  下面是我的问题:

 VSL 是否是 Vsense 与占空比相交的线之间的差值? (参见图 30)

 我开发的电源是一个反激式电源、最大直流电为0.83、峰值初级电流为190mA。  fs 为150kHz。

我们将感谢您为理解这一点提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您的理解是正确的。 从误差电压中减去斜率补偿、这等效于将斜率补偿信号叠加到实际电流感应信号中、并与固定电压进行比较。
    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但这并不能让它变得更清晰。  一个示例会更清楚。 假设 Dmax = 0.81、IPK = 175mA。  您能告诉我 VSL、Rsense 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但这并不能让它变得更清晰。 一个示例会更清楚。 假设 Dmax = 0.81、IPK = 175mA。 您能告诉我 VSL、Rsense 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斜率补偿信号是介于0和 VSL 之间的一个三角形。 在每个周期结束时、斜坡到达 VSL 并由时钟复位为零、然后再次开始斜升。 假设 Dmax = 0.81、则斜率补偿量为 Dmax x VSL = 0.8 x 92mV =~ 75mV。

    IPK=175mA。 假设您使用的是0.2欧姆电流感应电阻器、则峰值 Vsense =175mA x 0.2欧姆=~35mV。

    为了在稳态运行、在81%的开关周期时、您的误差电压应该为35mV+57mV、即81%的交叉点、以便产生81%的占空比。

    希望这能澄清。