This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38691-ADJ:电流限制问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631348/lp38691-adj-current-limitation-problem

器件型号:LP38691-ADJ

您好!

我在限制器件电流方面遇到严重问题。

在实际的 PCB 上、我们使用 LP39681-adj LDO 稳压器、我遇到了问题...

 如果我将输出短路或连接空的20µF μ F 电容器、则电流限制无论如何都不起作用、

我的电流(峰值)为1.3A (!!) 而不是文档中给出的850/350mA 限制...

输入电源不接受此类电流、电路板的所有其他等项都会关闭!!

在模拟时 ,我有正确的电流,但在现实生活中,我没有电流....

为什么输出上有这样的电流?

Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thierry、

    您是否有任何可以共享的输出电压、输入电压和输出电流范围截图? 请注意、电流限制不是瞬时的、因为电流限制电路需要一段时间来检测过流并启用电流限制。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种范围会有用吗?

    在我的 PCB 上,我通过 电流表直接将 Vout 短接至 GND,这种情况在实际生活中可能会发生....

    我已经看到使能引脚可能会禁用电流折返保护系统、但没有引脚使能

    注意器件的 ADJ 版本。

    器件由降压稳压器[15v@5.5v ]供电、输出电压约为5.05V。

    我在每块电路板上都有5个这些稳压器、用于为外部器件供电...

    所有这些器件都具有相同的组合、并且由于主电源@5V5是由2A 有限降压生成的

    稳压器、电源一旦出现问题就会崩溃!!!!

    Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thierry、

    感谢您提供更多信息。 听起来、线路原因是浪涌电流。 遗憾的是、您选择的 LDO 没有 EN 引脚或 NR/SS 引脚;因此、我们没有许多选项可对 LDO 进行排序、从而使它们不会同时出现浪涌电流或降低通过 LDO 的浪涌电流。

    增大 Cin 和减小 Cout 将减小流经 LDO 的浪涌电流;但是、增大 Cin 将增大流经电源的浪涌电流。 您是否能够提高上游电源的电流限制?

    您也可以添加前馈电容器以帮助降低浪涌电流;但是、仅此电容器不会为您的应用减少足够的浪涌电流。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这实际上不是导致我出现问题的浪涌电流、这是稳压器限制(500mA 基极、

    350mA 或850mA、具体取决于输入电压-输出电压差)、不起作用...

    我从未见过这样的行为 但浪涌电流有时可能会导致问题、真的!!!

    由于输入电压@5.5V、功耗低于较高输入电压时的功耗、但会出现这种情况  

    在较小的 WSON 情况下、该器件会提供7.5W 的功率、而不是标称0.2w (或可能是5W)

    可能出现的坏情况、但有一些限制。。。) 这会损坏电路板!! (可能焊料会在之前和组件上熔化  

    以防万一、进行"保险丝保护"!!! ;-))

    我无法更改主电源的电流限制、我们使用 L7985 (ST)、它具有内部2.6A 限制...

    (->以前选择的稳压器是 L7986、限制为3.7A)、逻辑电源@3V3也受到干扰、因此

    值得推荐的酒店

    如果我知道这种行为、我就放置 了多路开关并略微增加电压、以保护主电源开启

    5个调节器中的每一个....

    是否有具有相同情况和功能(LDO/adj)的类似稳压器可以替代此稳压器?

    感谢您的支持、

    Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thierry、

    我不知道会修复峰值电流的简单引脚对引脚器件交换。 出现峰值电流是因为电流限制不是瞬时的。 降低峰值电流的最简单方法可能是在 LDO 之前放置一个串联电阻器。

    非常尊重、
    Ryan