This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070的启动电流限制问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628020/tps63070-the-start-up-current-limit-issue-of-tps63070

器件型号:TPS63070

大家好、团队、

TPS63070在数据表的测试数据中有一个启动电流限制阈值、但我无法获取有关该阈值的详细信息、因此您想分享更多有关该阈值的信息吗? 为什么我们需要在启动期间添加此限制?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,安东尼

    您是否在讨论图 数据表的17、19和40?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转换器在启动期间的电流限制有所降低,以保护系统不受启动期间任何高电流消耗的影响。 它可确保电源不会因不必要而耗尽、也不会破坏连接到同一系统的其他电源轨的稳定

    客户对此功能的主要顾虑是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    客户不确定实际的启动电流 o 负载、因此他们现在正在检查电流规格、非常感谢。

    此致、

    安东尼