This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ25120A 和 BQ25120之间的差异

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632901/bq25120a-differences-between-the-bq25120a-and-bq25120

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件:BQ25120

您好!

当我被问及 BQ25120和 BQ25120A 之间的区别时、我在下面添加了一些详细信息。  

BQ25120A 是 BQ25120器件的新修订版。  

我们有许多领域已经改变/改进,但我们仍然是 pin2pin (从技术上讲,从球到球:),bom2bom 和软件兼容的。  
改进的项目包括-  

使用任何 VBAT 电压启动 VIN -当插入 VIN 时、无需再超出 VBAT 上<1V 的范围。  

2.连接到 VIN 端的无线充电或拔下 VIN 时状态机的改进。  

3.改进了 VIN 和 MR 出现毛刺时的运输模式进入。  

4、充电进度指示器将反映正确的状态、即使 VBATREG 小于 VBAT 也是如此。  -不是真正的应用程序情况,而是固定为解决:)

5.进入运输模式时,PMID 上的快速输出放电(QOD)允许 PMID 在进入运输模式时具有良好的放电路径,而不是仅在 PMID 上留下杂散电压。  

在设计系统时、请参阅 BQ25120A 数据表。  

此致、

Gautham Ramachandran

电池充电器应用