This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:12Vin 至12Vout 峰间差分

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632835/lm5175-12vin-to-12vout-peak-to-peak-differential

器件型号:LM5175

您好!

当使用 LM5175调节12V 电源时、例如数据表的图14、输出电源的预期峰峰值变化是多少?

最棒的

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    您是否只是想知道转换区域中的输出纹波电压是多少? 计算输出纹波将很复杂。 最简单的方法是在 EVM 上进行测量。

    谢谢、

    Garrett