This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A -错误消息-溢出或报告为零

Guru**** 2611275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632854/ucd90160a---error-message---overflow-or-report-as-zero

主题中讨论的其他器件:UCD90160A

我使用 UCD90160A 对多个电压轨进行排序。 其中一些电源轨超出 IC 的2.5V 监控限制、因此我将使用电阻分压器将其限制在器件的限制范围内。 我在其中一些电源轨上遇到错误、 警告电压读数可能会溢出并报告为零。

这是错误消息、我删除了特定的值以概括问题。

电源轨#n:Vout_mode 设置为0x__(指数=-__、最大电压读数=__.__V. VOUT_COMMAND 设置为_.__V、VOUT_SCALE_MONITOR 设置为_.__、VOUT_CAL_MONITOR 设置为_.__。 因此、电压读数可能会溢出(_.__V)并报告为零。

我不清楚如何修复此错误。  

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 GUI 的已知问题。 请忽略此警告、我们将在将来的版本中解决此问题。

    谢谢

    Yihe