This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:您能告诉我 TPS563201#39的 UVP 阈值电压值吗?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54325, TPS54327, TPS563201, TPS563210A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628290/tps563201-could-you-tell-me-about-tps563201-s-uvp-threshold-voltage-value

器件型号:TPS563201
主题中讨论的其他器件:TPS54325TPS54327TPS563210A

大家好、团队成员。

我的客户现在正在以下条件下使用 TPS54325。

目前、当我的客户瞬时(12V⇒4V)降压 VIN 时、输出停止、并发生锁存现象。

※在以下链接中单独与贵公司的 TPS54325工程师进行通信。

e2e.ti.com/.../624624

我可能认为输出会降低、并应用 UVP。

如果 UVP 的电压不可避免地成为一个因素、我们将认为 TPS54327良好。

但是、基于以下原因、我们希望尽可能以相同规格销售 TPS563201或 TPS563210A。

<原因>
·D-CAP2的新一代产品

·UVP 的阈值比 TPS54325低5%(典型值)

问得好。

①Can 您是否显示了 UVP 检测电压的分布?

※"3 σ 分布"或"通过 ATE 测得的30 pices 的采样结果"

②Also μ A、其 UVP 检测到的电压与 TPS563201和 TPS563210A 是否存在差异?

用途

我想与客户分享、通过了解产品能力、降低了风险。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如我们知道 Vout 为5V、当 Vin 降至5V 以下且高于 UVLO 时、CTM 对 Vout 的期望是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Andy–San。
    也感谢您对这次的回答。

    ∑的请求是 TPS563201和 TPS563210A 分配的 UVP 检测电压(3 μ A)。

    这一次、客户希望了解相同的分布、以便掌握

    TPS563201/10A 是否可用作 TPS54325的替代器件、我们之前已经检查过 TPS54325。

    此致、

    Masumi Sekiguchi