This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770EVM-540:BQ24770EVM-540

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637448/bq24770evm-540-bq24770evm-540

器件型号:BQ24770EVM-540
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ24770

支持路径:/Product/Development 和故障排除/查找有关器件的关键信息/

您好!

我已订购两个 BQ24770EVM、但有问题。 我没有 EV2300或 EV2400。 我是否需要通信框,或者它是否有默认值,例如 ChargeVoltage()?

目标是为两个7.5 Vbat 充电并为负载供电。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您确实需要 EV2400来设置充电电压和电流参数。 出于电池安全考虑、bq24770不会单独设置充电电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王霍罗

    我还有其他有关 EV2400和 bq24770的问题。
    我遵循了用户指南并获得了指南中的所有值。 我使用 Battery Management Studio 写入和读取寄存器。
    但是、每次我关闭电源时、我的更改都会消失。
    我在充电电流限制寄存器中写入了3008mA、并在充电选项0中禁用了看门狗计时器。 在将所有内容重新翻转1之后、寄存器中显示0mA。 为什么会这样呢? 如何防止这种情况?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "每次我关闭电源时、我的更改都会消失。" 没错。

    在数据表中、

    8.3.1仅电池

    电池通过二极管连接到 VCC。 当 VCC 电压高于 UVLO 时、bq2477x 上电以开启

    BATFET 并启动 SMBus/I2C 通信