This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2663:LM2663

Guru**** 2562200 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628478/lm2663-lm2663

器件型号:LM2663

您好!

我将 LM2663用作简单的逆变器、在数据表中表示为第一个应用原理图。

在本例中、我们只是将+5V 反相至-5V。

我们需要在加电期间击败 LM2663、但这样做似乎会导致闩锁。

如果在加电时施加关断引脚、LM2663就不会启动。  加电后施加关断引脚会导致关断。

如何防止在加电时对简单的反相应用进行锁存?

谢谢、

-J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我认为:LM2663关断引脚没有内部下拉电阻器。 添加10K 接地。 导致预期行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您让我们知道您的解决方案。 非常感谢、因为这也节省了我们的时间。

    此致、
    Youhao