This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9036Q-Q1:有关 AEC-Q600认证的问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632246/lm9036q-q1-question-about-aec-q600-certification

器件型号:LM9036Q-Q1

您好!

我想知道 LM9036QMX-3.3/NOPB 是否经过 AEC-Q600认证。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    该器件符合 AEC-Q100 1级标准(-40°C 至125°C)。 我不知道 AEC-Q600标准、您是否会提供更多信息?

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    抱歉、出现拼写错误。

    不是 AEC-Q600、而是 AEC-Q006、它 是 AEC-Q100认证 IC 的附加认证。

    谢谢、

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    我只能找到符合 AEC-Q100标准的此器件的信息。 我是否可以知道您专门询问 AEC-Q006的原因?

    此致、
    Jason Song