This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:尽管 AUTO_ship_EN = 0、自动关断功能仍处于激活状态

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646050/bq78350-r1-auto-shutdown-still-activated-although-auto_ship_en-0

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: EV2400

你(们)好。  

我将 Battery Management Studio 与 EV2400工具结合使用、对完全不密封的智能电池进行编程。 我在 BQ78350-R1寄存器中将 AUTO_ship_EN 设置为0。 尽管我这么做了、但电池在一段时间后仍然进入关断模式。 它已充满电、因此不是基于电压的关断。

我可以识别自动关闭、因为电量监测计的 LED 不再工作(参考13.1.2上的技术参考、它们仅在关闭模式下不工作)。

当我使用您的软件工具从芯片读取闪存时、它表示 AUTO_SHART_EN 位设置为零(红色标记)。

我错过了什么吗? 如何摆脱这种自动配送模式。

提前感谢您的参与、  

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:
    清除标志后、您是否发送了 RESET 命令以使参数也在 RAM 中更新?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我在 BQ Studio 中清除了该标志、将寄存器写入闪存并发送了 RESET 命令。 但在2天不使用后、电池再次处于关断模式。

    我想、我仍在做一些事情。 你有什么想法吗?

    此致、

    Marc