This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627726/bq24650-bq24650

器件型号:BQ24650

我们计划在设计中使用 BQ24650电池充电器控制器。

根据太阳能电池板输入电压、BQ24650被用来为电池充电并同时为负载供电。

太阳能电池板输入电源被连接至外部负载、而电池同时、当太阳光线较强时、将为太阳能电池板提供外部负载电流、并且将提供剩余的功率来为电池充电。 当没有阳光照射时、负载电流将由电池提供。

 如果太阳能电池板输入电源不能为满负载供电,那么剩余的负载电源是否可以由电池共享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何连接负载? 与电池并联?  

    当太阳能电池板不足以支持系统负载时、电池将放电以支持负载所需的剩余功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jing Zou,

    我必须在哪里连接系统负载?

    到目前为止、我计划将我的系统负载与电池并联-参考 TI 的应用手册"使用 bq24650为 LiFePO 充电"。

    我们是否可以使用多个 BCR (BQ26450)为单个电池充电并为负载供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的系统负载连接正确。

    使用多个 bq24650不会对您的情况有所帮助、因为太阳能电池板无法提供足够的电源来支持负载和电池充电。