This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:从 bq40z50-R1升级

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628471/bq40z50-r2-upgrading-from-bq40z50-r1

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1

您好!

 我只是发现 R2的可用性、Carryng 的一些新的有趣功能、我了解一些改进。

我们有一款目前使用 bq40z50-R1的产品、库存中的 PCB 已准备就绪、可用于使用该器件进行电池组组装。

由于我了解 R2与 R1引脚对引脚兼容、是否可以通过 SREC 上传正确的固件来将 bq40z50-R1升级到新的 R2?

提前感谢

Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pietro、
    是的、就是这样。 只需在 IC 上获取配置和编程的新 srec 即可。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx、

    这是一个好消息。

    我有两种情况:

    1.印刷电路板已经制造,可使用90%正确的 DF 设置进行编程,并单独校准。

    TI 是否提供了一种方法来使用新固件上传新的完整 SREC、从而保存实际校准设置和 DF 中刻录的一些其他数据、例如一些制造商数据字节和 chem ID 签名?

    2.现场工作的数据包:是否有方法可以仅更新设备固件,保留 0x4000–0x5FFF 中写入的所有 DF 设置不变? 在这种情况下、我们可以使用 bqxxxx.ocx 控件的 WriteBlock 函数来安排一个单独的工具、以升级 bq40z50-R2升级引入的设置。

    请告诉我
    谢谢

    Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pietro、
    是的、我们可以。 您必须联系当地的 TI FAE、以便与我们的团队一起推动这项工作、因为这并不重要、而且我们的团队具有有限的带宽。 您是否有本地 FAE 或 TSR 会呼叫您?

    谢谢
    Onyx