This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:仅在数据表中使用 dv/dt 启动时才需要

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632646/lm5069-only-required-when-using-dv-dt-start-up-on-the-datasheet

器件型号:LM5069

大家好

如果我们问 LM5069、您会介意吗?


数据表 P1上有"仅在使用 dv/dt 启动时需要"的说明。
您是否有任何文档来设计它?
尤其是 、关于 R=1k 欧姆、您能告诉我们如何计算?  


相关的 Q1 (PNP 晶体管)的用途是什么?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、

    1) 1)设计计算器工具将帮助您选择 CCV_dt 电容器。  1k、D2、Q2器件型号也列在计算器工具的 BOM 摘要中。  1k 用于基极偏置。  您的设计中应保持1k。

    2) 2) PNP (Q2)是当 GATE 引脚变为低电平时 CDV_dt 的快速放电、并使高电流保持在内部下拉 FET 上、从而避免在其他情况下可能发生的任何损坏。

    Brian