This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27542-G1:有关配置监测计和执行学习周期的问题。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628491/bq27542-g1-questions-about-configuring-the-gauge-and-performing-a-learning-cycle

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我终于开始为我们的电池配置电量监测计 IC 了。  我成功地为在线 GPC (化学匹配工具)执行了数据收集和提交、并获得了化学 ID (1353)并将其加载到电量监测计中。  现在,我正在尝试让学习周期正常工作。  我尝试按照数据表中的步骤操作,遇到了几个问题,并有一些问题:

 

  1. bq27542数据表说明使用“bqConfig Tool”设置化学 ID。  这是否与 bqStudio 中的 Chemistry 选项卡/窗口相同?  如果不是、我在哪里可以找到 bqConfig 工具?

 

  1. CPC 报告中的 Chem ID 是十进制还是十六进制数字?  当我在 bqStudio Chemistry 窗口中选择该 ID 时,电量监测计会将其作为十六进制数字(“命令”窗格中的 Chem_ID 按钮返回“0x1353”),我想知道我是否在那里遇到了问题。

 

 

  1. 除了选择 Chem ID、在执行学习周期之前还必须正确设置哪些其他参数。 我已经设置了以下参数:充电电压、锥形电流、DSG 电流阈值、Chg 电流阈值、Quit 电流、 设计电压、设计容量、设计能耗和设计能级、还有其他吗?

 

  1. 运行看起来有效的学习周期后、仅更新了第一个 Ra0表(Ra 标志= 0x0055)。  第二个表(RA0x)仍然有默认值(Ra Flag = 0xFFFF)、这与第一个表中的值非常不同。  这是否重要、如果是、我需要做什么来更新第二个表?

 

 

  1. 被称为 Ra 滤波器、Ra 最大增量、最大分辨率因子和最小分辨率因子的参数会影响 Ra 表的更新方式。  它们是否在“学习周期”中应用,如果是,则需要对它们进行配置,以便完全替换表值。  数据表显示、使用这些参数的默认值、更新的 Ra 表值仅反映新测得读数的20%、同时保留了80%的预更新值。

 

  1. 学习周期完成后(更新状态= 6)、Qmax Cell 0值为203mAh (从210更改为210)、FullAvailableCap 为202 (从209更改为209)、FullChgCap 为179 (从186更改为186)、和 SOH 为32%。  考虑到设计容量为630,并且122mA (C/5)放电耗时几乎为5小时,这些容量值不应接近600或更多,SOH 接近85或90?

 

 

  1. 在学习周期的充电和放电部分、bqStudio 的寄存器窗口和记录的寄存器数据表明、平均电流仅为 100至101和-40至-41mA、即使 GDK 被配置为300mA 的充电电流和放电 电流为122mA。  bqStudio 仪表板显示298和-121 mA、我已使用校准电压表确认这些读数。  为什么会发生这种情况、它是低 Qmax 的原因吗?

 

  1. 在执行成功的学习周期的几次尝试中,我发现寄存器值日志包含几个连续的行,其中没有数据,并且日志状态值为“ERROR:Please check D:\QCI_Projects\Vima\BatteryLogs\LearningCyclle4.log.err”。  在至少一种情况下,日志状态在出现882行错误后返回“成功”。  成功记录的恢复发生在 GCK 从放电后的弛豫转换为充电的完全相同的行上。  我的记录间隔为10秒。  bqStudio 仪表板自动刷新已打开、并且以10分钟的间隔启用了数据存储器自动导出。  导致这种情况的原因是什么?如何防止这种情况?

 

  1. 我使用 bqStudio GDK“自动循环”功能来运行学习周期,因为每次我尝试使用 bqStudio 中的“学习周期”功能时,记录都失败(类似于#8中报告的内容,除非记录从未恢复), bqStudio 程序通常会在该模式下崩溃。  我在开始跑步时使用了一个接近放电的电池、并开始了放电循环。 第一次放电只持续了23分钟。 GDK 配置了4200mV 的充电电压、300mA 的充电电荷由 FC 设置终止、随后是120分钟的弛豫、然后是122mA 的放电恒定电流、截止频率为3150-mV (电池组保护以3100 mV 的电压断开、然后放松时间为300分钟。  我让自动循环继续、直到一个完整的充电周期和第二个放电/弛豫周期完成。  采用这种方法时、应何时重置电量监测计以及何时应启用该电量监测计?

 

  1. 在 bqStudio 仪表板上有一个量程为-2000至+2000的圆形仪表。  它以图形方式(和数字方式)显示与“寄存器”视图中显示和记录在“日志”中相同的假“平均电流”。  该值来自哪里?  

-lance